结果:找到"沁恒 WCH CH567 CH568 CH563",相关内容533条
  • 沁恒CH32V208开发板试用+U盘/SDNAND读写与多功能数码相框
  • CH32V208继承了沁恆产品一贯的传统,即U盘的读写功能。这使得尽管CH32V208的闪存要比CH32V307的小一倍,但有了U盘读写功能的支持就可有效地缓解用户对存储空间的需求。它除了支持U盘的读取,还支持对CSSDNAND(贴片式TF卡/SD卡)这类器件的使用,将看图8所示图1是U盘读写功能的测试条件及构成,在使用厂家例程的情况下其测试结果如图2所示,由此可说明其读写功能正常。图1测试条件图2测试结果图3是进行测试的文本文件及其内容,由于文件前段所存放的是单字节的字符信息,故可以确保显示与存储内容的一致性,若是存放汉字信息会因读取字节数的问题而出现异常。图3测试文件为了实现数码相框的功...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CH32V208 开发板 U盘 SD NAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-10 18:19:00
  • 无线充电管理芯片CH246
  • 概述无线充电管理芯片CH246,单芯片集成无线充电收发模块及小信号解码电路,外加部分客户自定义软件可轻松实现Qi等各类无线充电方案。支持PD,QC多种协议快充输入,支持5W、苹果/小米7.5W、三星10W无线充电输出。CH246片内集成全桥NMOS驱动,FSK/ASK解码,过压过流过温检测保护,集成度高,外部器件少,可广泛应用于各类无线充电底座支架等设计。功能特点支持5W无线充电模式,苹果/小米7.5W、三星10W。输入支持BC1.2、QC3.0/2.0、PD3.0/2.0等多种快充协议。内部集成可使能的NMOS全桥驱动器,输出极性翻转,可用于驱动NMOS或N+PMOS的H桥。内部集成硬件过...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WCH 无线充 CH246 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-06-01 11:12:00
  • CH9145蓝牙以太网网关方案
  • 简介蓝牙以太网网关单芯片方案,快速实现蓝牙设备和TCP/IP网络之间的互通,帮助您将蓝牙设备连接至互联网,实现远程控制或数据采集,即使你不在家里,也可以通过手机、平板或PC等,从千里之外控制家中的蓝牙设备。网关无需编程,支持网口和蓝牙配置。此外,CH9145还支持UART、ADC、GPIO等接口的扩展,让更多的传感器等连接网关入网。应用框图功能特点高集成度单芯片解决方案,蓝牙数据和以太网数据之间的相互传输低功耗蓝牙符合BLEV4.2规范10M以太网接口,内置TCP/IP协议栈无需编程,实现蓝牙设备快速接入互联网支持蓝牙和以太网配置支持多路GPIO,实现远程开关量控制支持一路ADC采集,可以通...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WCH 蓝牙 CH9145 网关 BLE 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-01-24 15:29:00
  • CH9141串口蓝牙透传方案
  • 方案概述蓝牙技术的普及与发展,为传统设备提供了一种低成本无线通信的方式。串口作为一种使用广泛的通信接口,通过串口转蓝牙,进行无线通信传输的需求逐渐展现出来。CH9141内部集成了BLE协议栈,无需编程,即可轻松实现串口和蓝牙数据包的双向透明传输,借助CH9141透传模块,客户可以快速实现串口设备的蓝牙无线通信,大大降低串口设备扩展蓝牙接口难度并缩短蓝牙产品开发周期。CH9141串口蓝牙透传模块支持蓝牙主机、从机和广播模式,可以通过串口AT指令和蓝牙配置,使用方便。串口波特率最高支持921600bps,此外,CH9141还支持IO和ADC扩展。应用框图功能特点串口和蓝牙数据双向透明传输符合BL...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WCH 串口 蓝牙 透传 CH9141 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-01-24 14:59:00
  • 无线充电方案
  • 概述无线充电管理芯片CH9513,单芯片集成无线充电收发模块及小信号解码电路,外加部分客户自定义软件可轻松实现Qi等各类无线充电方案,内置全桥功率供电模块,高集成度,外围精简,供电端支持PD3.0/2.0,QC3.0/2.0,FCP,BC1.2等多快充协议,并具有完整的硬件过压、过流保护机制,可广泛应用于各类无线充电底座支架等设计。典型应用形式方案特点单芯片集成无线充电模块接收模块及小信号编解码电路,用于各类无线充电协议编解码内置全桥功率驱动模块,高集成度,外围精简供电端支持PD3.0/2.0,QC3.0/2.0,FCP,BC1.2等多种快充协议支持过流报警OCA、超温报警OTA、电源过压保...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Qi 无线充电 WCH CH9513 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-12-29 10:59:00
  • CH568加密SD卡方案
  • 方案简介:基于CH568芯片加密SD卡方案采用CH568芯片实现,CH568芯片内置USB2.0高速接口、SD卡接口以及SM4加密算法。可通过按键或指纹模块等进行密码的输入和设置。CH568芯片具有内置USB高速接口以及SD卡接口特性,其中USB高速接口用于连接电脑,SD卡接口用于接SD卡、TF(MicroSD)卡。用本方案实现加密具有较高的产品稳定性:相对于FLASH方案具有生产成本低、开发周期短的优点;相较于普通SD卡读卡器+加密芯片方案具有成本低、稳定性高的优势;是低成本加密SD卡方案的首选。方案框图:方案比较:方案对比NandFlash加密方案SD卡读卡器+加密芯片方案加密U盘方案C...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WCH CH567 CH568 CH563 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-10-30 16:52:00
  • 【免费送评估板&包邮】16路Touchkey/ADC和USBPD快充单片机CH549评估板免费发放...
  • 活动形式:免费发放CH549L评估板给立创论坛网友试用活动评估板:CH549L评估板数量:15块(包邮)CH549简介:增强型E8051内核63KBCodeFlash、2KBSRAM16路触摸按键16通道12位ADC8路8位PWMUSBHOST/DEVICEType-CPD快充4路UART、1路SPICH55X系列完整型号:典型应用:小家电、PD快充、Type-C拓展坞、USB周边资料下载:CH549技术手册下载:CH549DS1.PDFCH549开发包(例程、评估板说明)下载:CH549EVT.rar产品咨询QQ:2268271896申请要求:1、要求积极测试,有规划应用设计更欢迎。2、跟...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CH549 Touchkey ADC USB WCH 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-10-16 10:30:00
  • 基于CH395的FTP应用说明
  • 随着以太网协议栈芯片的出现,普通单片机加上以太网协议栈芯片也能与PC或者其它网络设备之间进行以太网数据传输。嵌入式TCP/IP协议栈的系统板有以太网媒介的高速数据传输接口,可用于多个节点之间的数据交互,又因体积小、成本低、传输速度快等优点,适用于现有的网络传输系统。基于CH395的FTP应用,将采集的各种数据以文件的方式保存在U盘中,支持对U盘中文件的创建、删除、下载、上传、读取等操作,基本上与电脑直接操作文件一样,实现数据共享和远程控制。通过网络连接,实现跨平台、多地访问;支持交换机、路由器,不受距离限制;基于FTP协议,可以设置用户权限,只有拥有权限的用户才可以访问该服务器,也可以设置用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CH563 CH395 FTP 网络 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-05-03 16:04:00
  • 同封装同厂家的芯片能否增加品种贴片
  • 刚体验了SMT,确实很方便,除了器件很少之外,其他的还算满意。唯独有一个地方,我用的沁恒的CH340C芯片,但是贴片只支持CH340G,问题是,我也是从340G转过来的,340C和340G是PinTOPin的,封装,管脚,功能完全一样,直接贴就行的,但是嘉立创的贴片库没有,这个很不方便;
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SMT, 发帖人:麻将只打一块的 发帖时间:2018-03-10 16:18:00
  • 【免费赠送】CH395/CH9121评估板——让单片机轻松联网!
  • 活动形式:免费发放CH395或CH9121评估板由立创论坛网友试用试用重点:快速联网、稳定可靠性活动评估板:CH395Q评估板/CH9121评估板(二选一)数量:共15块(包邮)一、CH395——TCP/IP协议栈芯片,单片机通过UART、SPI或PARA和CH395连接,通过命令的方式控制CH395实现连接以太网功能。CH395有LQFP64M和LQFP128两种封装,对应的型号分别为CH395Q和CH395L,区别是CH395L支持并口方式连接。几点优势:1、内置协议栈,写命令操作;4、支持UART/SPI/PARA和单片机连接;2、支持MDI/MDIX线路自动转换;5、8个Socket...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CH395 CH9121 USB 单片机 以太网 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-08-09 16:54:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: